This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:内部终端的接通/关断逻辑或机制是什么?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766590/ds80pci800-what-is-the-turn-on-off-logic-or-mechanism-of-the-internal-termination

器件型号:DS80PCI800

您好!

我们的设计将 DF80PCI800用作 RX 转接驱动器。

客户对内部终止有疑问。

他们希望知道 IC 如何控制端接的开关。

由于数据表的基础图一、似乎有信号可以控制端接。

我们还测量输入 sigal 将通过该端接拉高、有时会关断。

因此、我的客户希望了解端接开/关的详细逻辑或机制。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    器件在其输出端发出脉冲以确定是否存在终端。 一旦检测到终端、它就会打开它自己的 RX 终端。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我明白了、谢谢。