This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:有关芯片泄漏电流的问题

Guru**** 2766445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776627/pca9306-question-about-chip-leakage-current

器件型号:PCA9306

大家好、

    当客户使用 PCA9306器件时、如果他们将 VREF1 1.8V 断电并为 VREF2 3.3V 上电、PCA9306器件是否会通过 CAN 或电源引脚提供泄漏电流?

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、正泉、

    根据您的图像、您会看到从 Vref2到 Vref1的泄漏电流幅度为(3.3V-0.6V)/200k。


    " PCA9306器件是否会通过 CAN 或电源引脚产生泄漏电流?"
    我不确定您的意思是通过 CAN。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、
    非常感谢您的帮助! 在本例中、客户希望知道 VREF1电压。 请帮您检查这个问题吗? 谢谢!

    此致
    正泉路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、正泉、

    电压是多少这一问题取决于 Vref1侧的电压以及电压是多少的内部。 如果电流没有路径、则电压将累积、直到出现路径(例如固有的体二极管)。 如果 Vref1为真正 GND (0V)、则 Vref1路径也将为 GND。

    我假设 Vref1由 LDO 供电、则 Vref1路径将约为0.7V。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用报告《使用 LSF 系列进行电压电平转换》(文献编号:SLVA675)指出:

    如果 Vref_A 或 Vref_B 均接地、则开关的行为为开路。

    您还可以将 EN 引脚接地以确保所有 I/O 均为高阻抗: