This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS65981和 USB 2.0多路复用器/开关

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777382/tps65981-tps65981-and-usb-2-0-mux-switch

器件型号:TPS65981

您好!

我正在构建基于 USB type c 连接器的系统、但无法将 USB2.0通道连接到 TPS65981。  我还将使用交替模式扩展显示屏、并使用高速 USB 对来实现额外性能。

我很难理解 没有 TPS65981 USB 2.0路径是否让我放弃了器件的功能?  它看起来像是一个模拟多路复用器。  我有 TPS65981EVM、我有20V 和交替模式工作、但不确定除了 CC、SBU 之外是否还交换了任何 USB2.0数据。

感谢您的澄清、

Jason   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您将放弃 TPS65981的 USB2.0多路复用器功能、USB2.0端点(告示板)和 BC1.2检测。 数据表中提供了有关这些功能的用例的更多详细信息。 这些可能不是您的设计所必需的。 在这种情况下、您只需围绕 TPS65981路由 USB2.0线路即可。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    感谢您的回复。 唯一值得拥有的功能是 USB 广告牌。 根据您的理解、它可以位于任何 USB 2.0集线器上、还是必须来自 C 型连接器中间的 USB 2.0数据线? 它看起来像是一个器件类、因此它来自 USB 的哪些物理通道都无关紧要、对吧?

    -Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    Billboarding 不必来自 USB PD 控制器。 在许多系统中、广告牌由 USB 集线器处理。

    谢谢、
    Eric