This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:LMH0324+LMH0302 1输入4输出 SDI 无输出

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324, LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774222/lmh0324-lmh0324-lmh0302-1-input-4-output-sdi-no-output

器件型号:LMH0324
主题中讨论的其他器件: LMH0302

LMH0324配置参数如下

0x00=0x08

0x27=0x04

0x30=0xA3

0x31=0x63

0x32=0x00

0x33=0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boer、

    我查看了您的原理图、看起来不错。 我假设您有 LMH0324数据表。 请遵循 PCB 布局指南。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局图如下:差分线处理100欧元,SDI 线处理75欧元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boer、
    以下几点:
    1)。 请将 R20与 R21并联、然后将其移至75 Ω 布线之间。 也将 C19移到它们旁边。 对 R11、R12和 C13执行相同的操作。 这些输出是差动的、通过这种磁性方式、它们相互耦合、您将获得更好的眼图。
    2)。 为了改善回波损耗、请在连接到75 Ω 或100 Ω 受控阻抗的无源组件或引脚下使接地失效或无接地或 VCC。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些原因似乎只是一种多距离影响、但没有波形输出、不是这样。我们一直在大规模生产 LMH0302。 LMH0302应该正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boer、
    提出这些建议是为了提供最佳的眼图张开度。 如果您对自己的产品感到满意、则可以忽略这些内容。 我将关闭此案例、如果有新的更新、请重新打开此案例。
    此致、Nasser