This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:生产日期代码解密/批次代码

Guru**** 2926340 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767127/max232-date-code-deciphering-lot-code

器件型号:MAX232

您好!

 MAX232上的故障率很高。

两批受影响。 我想知道、这些是旧器件、或者它们是来自有缺陷的批次。

如何解码日期?

图片已附加。

此致、

环路2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 标识之后的第一个字符是制造年份中最低有效位数(例如"7"= 2017)、第二个字符表示月份(1 = 1月、2 = 2月、...、A = 10月、B = 11月、 C = 12月)。

    我是否正确理解了两种类型的设备遇到的类似问题? 您能告诉我们故障的性质吗?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想补充一点、由于该年度仅使用一位数字、因此给定的字符可以代表多种可能的年份(例如"7"可能表示2017或2007)。 我们检查了这些图像中的批次追踪代码、发现它们没有显示在我们的内部追踪系统中、因此我们可以得出结论、这些代码不是 TI 在过去10年内制造的。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您查找批次代码!
    我仍在等待确切的故障率和生产日期。 这将需要一段时间才能实现中国的新年。

    PCB 最近是在中国制造的、所以我想他们只是使用旧零件。
    他们可能在所有年份都没有得到适当的储备。

    我们指定"TI 器件"、也许我们应该指定"TI 新器件"。

    谢谢!
    环路2.