This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:回损文件问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766557/ds125df111-return-loss-file-issue

器件型号:DS125DF111

你好。

我们使用 DS125DF111出现回波损耗故障问题。

电流设置输出电压为600mV。 去加重设置0~-12dB 都失败。 输出电压应设置为高于1000mV 将为通过。

但是、如果输出电压超过700mV、则眼图将失败。 您能否提供解决此问题的建议? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、
    出于某种原因、您的示波器照片未通过、并且不可见。 请重新发送。
    此外、让我知道您使用的掩模和示波器、我也将使用 DS125DF111评估板执行相同的测量。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔。

    请参考随附的文件。 感谢您的帮助~

    e2e.ti.com/.../OCP_2D00_2010F.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、
    出于某种原因、我无法打开.rar 文件扩展名。 您能否将此文件输入 PKZIP 文件、或者您也可以联系您的 TI 应用工程师、以便您将此文件发送给我们。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔。

    请帮助我们打开附件。 感谢您的帮助~

    e2e.ti.com/.../OCP_2D00_2010F.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    1)。 您是否说您的端口12上的回波损耗发生故障、而您的端口34上的回波损耗发生故障?
    2)。 您是测量输入还是输出回波损耗?
    3)。 您可以将原理图发送给我们进行审查吗?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔。

    请参阅以下内容。 我们使用 Keysight E5071C ENA 测试设备。 感谢您的帮助~

    1)。 您是否说您的端口12上的回波损耗发生故障、而您的端口34上的回波损耗发生故障?

       答:是的。 端口12是输出回波损耗/端口34是输入回波损耗

    2)。 您是测量输入还是输出回波损耗?

       答:请参考问题1

    3)。 您可以将原理图发送给我们进行审查吗?

       答:请参考附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、
    感谢您向我发送原理图。 我将通过您今天早些时候发送给我的电子邮件查看并回复您。
    此致、、、Nasser