This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232失败-没有加热问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777193/max3232-max3232-failed---without-heating-issue

器件型号:MAX3232

我们看到的是项目中用于通信的 MAX3232C 故障。 我们在10个电路板中看到了2个故障。 其余8个板将正常通信。  您能不能帮助我们了解此 IC 的故障模式和可能的故障原因。 随附了我们的设计部分供您参考。

 

故障 IC 条件如下所示:

VCC =+ 5V

引脚编号

引脚名称

电容值(陶瓷电容)

测量电压

1

C1+

0.1µF Ω(引脚1至引脚3)

+0.3V

2.

V+

0.1µF Ω(PIN2至 GND)

+0.03V

3.

C1-

 

+0.05V

4.

C2+

0.1µF Ω(引脚4至引脚5)

+0.05V

5.

C2-

 

+0.04V

6.

V-

0.1µF Ω(引脚6至 GND)

+0.3V

7.

DOT2

 

+0.3V

8.

RIN2

 

+0.3V

9.

Rout2

 

+0.73V

10.

DIN2

 

+5.02V

11.

DIN1.

 

+5.02V

12.

ROUT1

 

+0.7V

13.

RIN1

 

+0.3V

14.

DOUT1

 

+0.3V

15.

GND

 

0V

16.

VCC

0.1µF Ω(VCC 至 GND)

+5.03V

 

注:IC 不加热,也不会接受异常电流。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish、

    感谢您提供测量数据。 但不知怎么说、我看不到您的设计文件。 此外、如果您可以获取故障器件的 V+/V-引脚的一些波形、那么调试也会很有用。

    根据我在 MAX3232的经验、很多时候可能的根本原因是电荷泵引脚(V+/V-)的电气过载、其绝对最大值为7V/-7V。 您首先可以检查外部电容器的额定电压是否至少为10V。 然后、您可以查找这些引脚在运行期间是否存在任何异常过冲电压。 为了帮助了解故障、您还可以通过供应商联系 TI 质量团队。 他们将对故障器件进行故障分析。

    此致、
    Hao