This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:器件是否支持 ARINC 664部分7 AFDX 规范

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777348/dp83849i-can-the-device-support-arinc-664-part-7-afdx-spec

器件型号:DP83849I

尊敬的所有人:

我的其中一位 AA 正在寻找能够支持 ARINC 664 AFEX 的 etnet PHY。

此外、该器件应具有2个通道、可用作主通道和冗余通道。

我之前想使用 DP83849I、但我不确定它是否符合 ARINC 664 AFEX。

你有什么建议吗?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    AFEDX 看起来像是一种更高层的协议、专为在处理器和交换机上运行而设计。 针对 AFEDX 提到的一点是、它旨在与商用现成(COTS)组件配合使用。 因此、DP83849I 在本例中看起来会正常工作。 如果我缺少任何内容、请告诉我。 如果您确实遇到任何特定于 PHY 的要求、我们绝对可以再次查看。

    此致
    Aniruddha