This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:禁用时 GPIO0/1/2/12状态

Guru**** 2596205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776549/tps65988-gpio0-1-2-12-status-when-disabled

器件型号:TPS65988

您好!

当在 FW 配置工具中将 GPIO0/1/2/12配置为禁用时、这些引脚在启动后的状态是什么?  它是高阻抗吗?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    在 TPS65988引导过程中将 GPIO0置为低电平。 加载器件配置和补丁后、GPIO0会被释放。

    如果未使用 GPIO1、则应使用1Mohm 电阻接地。 GPIO 2和12在未使用时可保持悬空、并且将为高阻态

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您是否意味着即使我将 GPIO0配置为已禁用、在引导期间 GPIO0仍将处于低电平?
    此外、如果我将 GPIO1配置为禁用、您是否意味着 GPIO1不会像 GPIO2/12那样处于高阻态?

    谢谢!

    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    即使 GPIO0被配置为禁用、在启动期间它仍将为低电平。
    我刚刚与团队进行了检查、如果设置为禁用、GPIO1也可以保持悬空。 在这种状态下、它实际上也会是高阻态。

    谢谢、
    Eric