This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS049:关于 ICC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS049, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777073/sn65lvds049-about-icc

器件型号:SN65LVDS049
主题中讨论的其他器件: ISOW7842

SN65LVDS049数据表的 ICC 被写入一个典型值:17mA/Max35mA。
该 ICC 是否是 SN65LVDS049的器件总电流?

我们的客户正在考虑将 SN65LVDS049与 ISOW7842的隔离式电源电压搭配使用。

此致、
Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirata-San、您好!

    是;这是器件总电流(静态)。 开关期间的电流取决于频率。 请参阅典型特性中的图2、了解 ICC 如何随频率变化。

    此致、
    相位