This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:是否可以在 RSTI 信号释放(L→H)之前将使能信号设置为有效(L→H)?

Guru**** 2814755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767390/lmh0303-is-it-ok-to-set-the-enable-signal-active-l-h-before-the-rsti-signal-is-released-l-h

器件型号:LMH0303

尊敬的支持:

对于 LMH0303SQ 器件、能否在 RSTI 信号释放(L→H)之前检查是否可以将使能信号设置为有效(L→H)?

最佳 Rgds、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该是可以的。 在这种情况下、器件状态机-复位后- SEE 使能高电平并激活线路驱动器并进入正常工作模式。

    此致、Nasser