This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31E:TS3USB31E 可在 VCC = 5V 时工作?

Guru**** 2929040 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E, TS5USBC41, TS5USBA224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767680/ts3usb31e-ts3usb31e-is-workable-on-vcc-5v

器件型号:TS3USB31E
主题中讨论的其他器件: TS5USBC41TS5USBBA224

您好、先生、

我们正在寻找 DPST (双极、单投)开关、该开关的工作电压为5V、

发现 TS3USB31E 适合该功能、但 VCC 仅为2.25V 至4.3V、

那么、我们想与您确认 TS3USB31E 是否能够正常工作、I/O 是否为5V?

如果不是、请为我建议另一个合适的器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮

    TS5USBC41是否适合它们?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们正在寻找 Onsemi NLAS7213的替代产品并使用5V I/O、TS5USBC41似乎不是它的正确功能、

    你对此有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮

    我们没有与 NLAS7213 100%匹配的器件。 除了 TS5USBC41、您还可以查看 ts5usba224。

    谢谢
    David