This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:RS485至 RS232

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767651/sn65hvd10-rs485-to-rs232

器件型号:SN65HVD10

大家好、

如果我们的 SN65HVD10能够支持 RS485转换为 RS232应用?  如果没有、我们是否有任何器件可以支持?

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    通常、您需要一个收发器来处理 RS-485到 TTL 转换、而另一个收发器来处理 TTL 到 RS-232转换。 如果链路为半双工、则可能需要额外的逻辑电路来正确控制 RS-485发送器的使能控制。 您可以在此参考设计中找到一个实现示例:

    www.ti.com/.../TIDA-060008

    请注意、该参考设计还引入了电隔离。 不过、如果不需要、则可以简单地绕过数字隔离器、并为两个收发器使用相同的电源。

    此致、
    最大