This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:重定时器和中继器兼容性

Guru**** 2933770 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766690/ds280br820-retimer-and-repeater-compatibility

器件型号:DS280BR820
主题中讨论的其他器件: DS280DF810

尊敬的:

我们计划在25Gb/s 电路板上使用重定时器 ds280df810、但我们希望在同一电路板上测试中继器 DS280BR820。

这些组件是引脚兼容的。 您确认吗?

您能给我发送 DS280BR820的详细数据表吗?

提前感谢您

Eric Mazuir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这些组件是引脚兼容的。  如需获取这些产品的完整数据表、请访问 TI.com。

    在每个器件的产品文件夹中都有一个申请表。  下面是产品文件夹的链接和一个图形、其中显示了网页中的申请表位置。

    www.ti.com/.../DS280BR820

    此致、

    Lee