This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe Gen3转接驱动器解决方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, DS80PCI102, DS80PCI402, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767444/pcie-gen3-redriver-solution

主题中讨论的其他器件:DS125BR111DS80PCI102DS80PCI402DS80PCI810

你(们)好

TI 是否具有 PCIe Gen3转接驱动器?x1 x2 x4

卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我们有多个用于 PCIe 应用的器件。

    DS125BR111 - 1x 信道转接驱动器
    DS80PCI102 - 1x 通道转接驱动器
    DS80PCI402 -四通道转接驱动器
    DS80PCI810 - 8通道转接驱动器

    最佳器件取决于多个因素。
    1.通道内的转接驱动器位置
    2.整体通道衰减
    3.系统是否需要通过所有 PCIe Tx 预设?

    DS125BR111和 DS80PCI810可提供更高的线性度、并可通过所有 Tx 预设。

    此致、
    Lee