This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460EVM-SRC:在哪里可以获得子卡?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777029/hd3ss460evm-src-where-could-i-get-the-daughter-card

器件型号:HD3SS460EVM-SRC
主题中讨论的其他器件:HD3SS460

尊敬的团队:

现在我有一个 HD3SS460 EVM。 我想用它来显示显示器并支持 USB 功能。

根据 EVM 用户指南、需要子卡上的 PD 控制器来进行 CC 通信。

但我不知道我可以从哪里获得该子卡。 您知道如何获取它吗?

或者、您是否有其他方法使其在没有 PD 控制器的情况下工作?

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板采用通用连接器设计、可与任何 PD 控制器配合使用。  没有为电路板设计特定的 PD 控制器 EVM。