This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:适用于 SATA 3的上升/下降时间电气规格?

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S, SN75LVPE801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766012/sn75lvcp600s-rise-fall-times-electrical-specs-applicable-to-sata-3

器件型号:SN75LVCP600S
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE801

大家好、

对于我们的 SN75LVCP600S、下面的电气规格显示了 SATA/SAS 6Gbps 的上升和下降时间。

这也适用于 SATA 3Gbps 吗?

如果没有、我们是否有 SATA 3的上升和下降时间?

我们测量了以下上升和下降时间。

TXD_P/N:

上升时间139.52ps

下降时间134.66ps

RXD_P/N:

上升时间117.47ps

下降时间108.31ps

谢谢、Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有8G SATA 器件 SN75LVPE801、典型上升/下降时间为58ps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    是否预计 SATA 速率更快、上升/下降时间会缩短?
    我们正在尝试了解测得的上升/下降时间对于3G 是否有意义、或者它是否在数据表的规格范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我认为您需要 SATA3。
    是的、在较快的 SATA 速率下、上升/下降应会降低、您的数据是合理的、您是否以20%-80%的速率进行测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、这是在20%-80%的条件下测得的。  

    我们是否可以同意 SAA3的上升和下降时间测量不存在任何问题?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HiJoey、

    测量的时间比我在器件输出端预期的慢。 当您离开器件时、边沿速率会自然降低。 我不认为应该有问题、但我认为、如果您能够发布波形的图片、那将会很好。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    有关波形、请参阅随附的 Word 文档。

    e2e.ti.com/.../waveforms.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    您是否有机会查看波形并获得任何反馈?

    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    波形看起来很好。  振幅和眼图张开度良好。  我想说边沿速率是 SATA 系统的典型值。

    此致、

    Lee