This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:使用多个 TPD4E1U06时的波形失真

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766267/tpd4e1u06-waveform-distortion-in-using-several-tpd4e1u06s

器件型号:TPD4E1U06

大家好

如果我们问 TPD4E1U06、您会介意吗?
它在使用多个 TPD4E1U06时出现波形失真。
我们认为它取决于输入电容。
输入电容的异常、什么对波形失真有效?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它打开的信号线是什么? 数据速率有多快?

    正确的是、电容会使信号失真、但器件也是5V 器件、因此如果信号摆幅高于5V、器件也会开始传导电流并使信号失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron San

    非常感谢您的回复。

    它打开的信号线是什么? 数据速率有多快?
    ->3.3V、CMOS、65MHz


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将器件更改为较低的电容、但我不认为电容是问题。 它是+/-电压吗? 这是一个单向器件、不能支持负电压。