This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:为 SN75DP139换用 MCDP2850寻求指导

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776920/sn75dp139-seeking-guidance-for-swapping-out-the-mcdp2850-for-the-sn75dp139

器件型号:SN75DP139

下面是 Cypress 扩展坞的方框图。  在方框图中、有一个用于分离视频信号的 Megachips STDP4320器件。  但是、在他们的设计中、他们正在输出 HDMI 和显示端口。  然后、HDMI 信号使用 DP 转换为 TMDS IC–TI SN75DP139。  在我们的上、我们的 STDP4320 IC 输出2个 DP 信号、我们使用 Megachips MCDP2850将其中1个信号转换为 HDMI。  我想知道我们是否可以在我们的项目中实施该解决方案、因为 MCDP2850要贵得多。  我必须在这里遗漏一些东西,因为它基本上是用 TI 器件替换非 TI 器件。  此参考设计称为 eZ-PD CCG4。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记

    STDP4320具有两个 DP++输出、因此我不会看到 DP139直接连接到 STDP4320的输出端时出现问题。

    需要 MCDP2850的唯一原因是、如果输出仅为 DP 输出、然后我们需要 DP 到 HDMI 协议转换器。

    谢谢
    David