This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:MAX3221CPRG4

Guru**** 2636595 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767589/max3221-max3221cpwrg4

器件型号:MAX3221
主题中讨论的其他器件: THVD1500

你(们)好。 我目前正在项目中使用 MAX3221作为 RS232接口、并希望将其升级到2线 RS485。 MAX3221是否有任何一对一的替代产品。 如果没有、那么最简单的升级方法是什么。 数据速率不是很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于数据速率不是问题、因此您可以查看 THVD1500。 这是 RS-485收发器的基本功能。 如果您对实施有更多疑问、请告诉我。

    此致、
    Hao