This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:修改 TIDA-01243

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243, TPS65982, TUSB8041, PCM2912A, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776908/tps65982-modifications-to-the-tida-01243

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:TIDA-01243TUSB8041TPS65987DPCM2707C

我的客户使用 TIDA-01243作为起点、正在添加一个额外的 HDMI 端口、并将 NRND TPS65986替换为 TPS65982。

以下是客户问题... 有关方框图/原理图、请与我联系。 我不会在这里发布它们。

    •  U52 (当前为 TPS65986)的基本问题。  我理解此 IC 的方式是、他通过识别插入/失效、电缆方向来控制 Type C USB、然后管理电源协商。  它使用 CC1/CC2引脚来实现所有这些功能。  但是、对于电源协商、它是否与主机(PC)通信、然后由主机(PC)管理系统的电源?  我想、我要暂停的是、它何时以20V/5A、20V/3A 或5V/3A 等电压充电?  U52未连接到 U24 (TUSB8041)、那么它如何管理充电?
    • 我将 U52替换为 TPS65982、它还有一些我认为已正确端接的信号。  我将 HV 栅极保持断开状态、因此这将成为替代方案、对吧?  这是正确的做法、对吧?

  • 评估板音频不起作用-由于  需要 MIC 输入,因此希望替换为 PCM2912A。 但想知道 TIDA-01243音频为什么不工作。
  • 当 USB C 连接断开时、USBA 端口将失去充电功能。
  • 编程(TIDA-01243 IC)–我们是否需要担心任何编程?  如何操作? 等等

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您在 E2E 上发表您的问题。

    1.是的、Type-C PD 控制器会检测插入/失效、电缆方向、然后管理电源协商。 对于电源协商、灌电流和拉电流端的 PD 控制器相互通信、了解可以提供多少功率以及灌电流系统需要多少功率。 对于此特定参考设计、桶形插孔直接连接到 TPS65986的 PPHV 电源路径、为20V 供电、系统5V 连接到 PP5V 电源路径。 初始连接时、两侧都将显示 Rp/Rd。 将 PP5V 连接到 VBUS 的 TPS65986中的内部开关将关闭、底座将开始提供5V 电源。 然后、两个 PD 控制器将开始进行电源协商、接收端将在 XA 上请求20V 电压。 然后、TPS65986将关闭其将 PPHV 连接到 VBUS 的内部开关、此时底座将提供20V 电压。

    通常在其他设计中、我们将 DCDC 连接到 PPHV、并将一系列电阻分压器连接到 PD 控制器上的 DCDC 和 GPIO 的反馈引脚。 这将允许直流/直流转换器为所有 PDO (5V、9V、15V、20V)供电。 此示例可在 TPS65987DEVM 上找到

    对于将来的测试/调试、我建议从 Total Phase 购买一个 PD 分析仪、例如这个。 这将使您能够在 DFP 和 UFP 器件之间实现 PD 消息传递。
    www.totalphase.com/.../

    2.如果您不使用 TPS65982提供的外部电源路径、我建议改用 TPS65987D。 由于 TPS65986目前为 NRND、因此我们建议使用 TPS65987D 替代产品。

    3.我不知道该参考设计的音频部分为什么不起作用、建议发布单独的问题、以便负责支持 PCM2707C 的工程师可以发表意见。

    4.根据我的初始观察,这不应发生,因为这两个端口应相互独立。 但是、TPS65982控制连接到 Type-A 端口的 DP/DM 线路、因此 TPS65982配置中可能存在不协商充电的情况、除非它检测到连接到 Type-C 端口的器件。

    您将需要对 TPS65986和 TPS65982进行编程、该编程可通过外部 SPI 闪存完成、也可通过中央 EC 的 I2C 完成