This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:希望查看 HD3SS215电路的原理图

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776917/hd3ss215-would-like-a-schematic-review-for-my-hd3ss215-circuit

器件型号:HD3SS215

对于 HD3SS215、我需要 TI 查看此页面的原理图。  我遇到的问题是 HDMI_CEC_SNK、HPD_SRC、HPD_HDMI_CON_OUT、HDMI_5V_CON 和连接正确的 HDMI_DDC_SCL/SDA 信号。  

e2e.ti.com/.../HD3SS215-Schematic.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    请确保3.3V 电源上具有去耦电容器。

    GND 连接缺少 GND 符号

    AUX_SEL 和 DX_SEL 物理上连接到高电平和低电平、它们计划如何在两个 HDMI 接收器之间切换?

    4. CEC 不通过 HD3SS215。 您只需将它们连接在一起、然后连接到源即可。

    5 HPD 可以通过 HD3SS215、但您不想将两个接收器中的 HPD 连接在一起

    请查看 HD3SS215 EVM 以供参考。

    谢谢

    David