This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:UART 应用原理图审阅

Guru**** 2764565 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775199/pca9306-uart-application-schematic-review

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TXS0102

尊敬的团队:

我的客户将 PCA9306用于 UART 应用。

请帮您检查以下原理图吗? 尤其是上拉电阻器和去耦电容器。

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 表建议 VREF2上拉电阻为200k Ω。 减小它实际上不会产生很大的差异(它会增加空闲电流)、但为什么?

    去耦电容器看起来正常。

    请注意、改用 TXS0102可以消除所有三个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jim、

    各位先生的意见是正确的。

    要添加我自己的:

    我认为您需要将上拉电阻器放置在 RXD 的 SIDE1和 TXD 的2侧、否则这些侧的信号不会完全上拉至 Vcc (除非这些侧已经有上拉电阻器、否则)。 此外、RXD 和 TXD 上的上拉电阻器相当弱、如果您尝试支持更快的比特率、那么这些电阻器可能还不够。

    正如 Clemens 所建议的、TXS0102可能会更好、因为它包含上升时间加速器、可临时提供快速上升沿并具有内部上拉电阻。

    谢谢
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Clemens。

    您好、Booby:

    UART 的最大数据速率为115200bps。
    因此、您的建议是在 RXD 和 TXD 上都使用更强的上拉电阻(低于100k 欧姆)、对吧?
    我会向我的客户推荐 TXS0102、但不确定他们目前是否可以更换 PCA9306。

    谢谢你。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jim、

    没错。 选择的上拉电阻器将取决于总线电容。 我相信、由于您使用推挽、由于发送器上拉、上升时间将有所帮助。 我尚未使用该器件进行推挽测试、但您实际上可以仅使用100k 电阻器、因为我想它可以通过收发器帮助驱动高电平。

    现在、我可以说100k 电阻器可能可以、但我会进一步减小尺寸、以确保正常工作。 如果原理图中各行上的箭头正确、则还需要移动上拉电阻器。 (RX 侧需要具有上拉电阻器、而不是 TX 侧)。

    谢谢、
    -Bobby