This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:DP 交替模式的参考代码

Guru**** 2929660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776548/tusb422-reference-code-for-dp-alternate-mode

器件型号:TUSB422

大家好、

TUSB422是否支持 DP 交替模式协商? 我在数据表中找不到它。  

如果可以支持、您可以共享参考代码和设计吗?  

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao

    请参阅配置标准输出寄存器。 支持 DP 交替模式。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

    TUSB422似乎可以支持 DP 交替模式。 但 TUSB422是一种 PHY、需要与外部处理器配合使用。 在 MSP430或其他处理器中、我们是否有用于 DP 交替模式的任何参考协议代码?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao

    TUSB422具有可通过 TI.com 在此处获取的通用示例代码:

    谢谢

    David