This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:用作源或接收器--是否会产生任何差异?

Guru**** 2582215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767513/tpd12s016-used-as-source-or-receiver----does-it-make-any-difference

器件型号:TPD12S016

尊敬的团队:

我的客户计划使用同时具有 HDMI 输入和 HDMI 输出的终端设备。

它对 TPD12S016有何影响? 我不明白为什么会这样、因为 I2C 是双向的。 接收器中唯一未使用的功能是5V 负载开关。

如果我错过了一些东西、请告诉我。

非常感谢!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PA、

    正确的是、只要在输入情况下绕过负载开关、该器件就会作为输入或输出正常工作。

    还要确保您的客户将端口侧连接连接到端口、以便 ESD 正常工作。

    如果我已完全回答了您的问题、请单击此客户"认为已解决"按钮、或者可以随时询问您的任何其他问题。

    此致、
    卡盘