This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:同一托盘中有两个略有不同的引线框

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774621/tfp410-two-slightly-different-lead-frames-in-the-same-tray

器件型号:TFP410

您好!

我在 同一托盘中观察到器件型号为 TFP410PAP 的两种引线框、如下所示:这是正常的吗? 它是否会影响电气特性?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miranda、

    我们认为这些是针对模塑化合物流动结构的、与器件的电气特性无关、但我将与相应的人员确认并返回给您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.:

    您是否有任何更新?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miranda、

    很抱歉耽误你的时间、我已确认我的上述帖子是正确的。

    此致、
    I.K.