This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:SN75DPHY440SS 应用问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776699/sn75dphy440ss-sn75dphy440ss-application-question

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、

 我的客户希望在没有 MCU 控制的情况下将 SN75DPHY440SS 用作其传输板中的中继器。 您是否愿意帮助检查客户提出的以下问题? 谢谢。

1、是否可以在每个通道中将 P/N 输入反向? 我认为一些数字差分信号可以反转其 P/N 输入、从而简化 PCB 设计。

2.客户能否按以下原理图输入信号?

感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary

    请在1.8V 电源轨上添加100nF 去耦电容。

    DPHY440不支持极性反转。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    以便客户可以将 D0数据移动到 D2通道、对吧?

    谢谢
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary

    对于 DSI,DPHY440的通道0是唯一支持反向通道的通道。 因此、DPHY440通道0必须始终连接到 GPU 和面板的通道0。

    谢谢
    David