This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988和 TPS65987D

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767573/tps65988-tps65988-and-tps65987d

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

尊敬的 TI Sirs:

关于 TPS65988或 TPS65987D、是否可以同时对交叉点开关和 同一系统中的其他组件等外部组件使用 I2C 主设备和基于 GPIO 的控制?

我的意思 是 PD 控制器命令的一部分通过 I2C 主设备发出(用于交叉点开关)、而部分命令通过 GPIO 引脚发出(例如数字输出信号)。

BR Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pekka:

    是的、TPS65987D/88都支持 I2C 主器件和 GPIO 事件。 然而、I2C3引脚是多用途的。 对于这些引脚、您只能将它们用作 I2C 或 GPIO、而不能同时使用两者。

    谢谢、
    Eric