This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:我们是否有 SPI 转 GPIO P/N 建议?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777208/tca6418e-do-we-have-spi-to-gpio-p-n-recommendation

器件型号:TCA6418E

大家好、

我的客户正在寻找 SPI 至 GPIO 扩展器、他们需要至少8个 GPIO、更好的16个具有5V 电源的 GPIO。

我看到我们只有 I2C 扩展器、而不是 SPI。 如果我们有的话、您是否愿意提供建议、非常感谢!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    遗憾的是、我们没有 SPI I/O 扩展器。 客户是否可以使用我们的 I2C IO 扩展器之一?

    谢谢、

    -Bobby