This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988 IRQ 问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777183/tps65988-tps65988-irq-question

器件型号:TPS65988

尊敬的所有人:

对于 TPS65988、以下仅是一个用于两端口应用的 I2C1_IRQ1、如何区分实际应用中的不同端口中断?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    每个端口都有自己的 I2C 地址。 例如、根据您的 ADCIN2自举、每个端口都有自己的地址。 例如、设置为0时、端口1将为地址0x20、端口2将为0x24。 设置3将是端口1为0x23、端口2为0x27。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    对于 I2C1_IRQ1、它是否也与 I2C 地址相关?
    在客户设计中、I2C1_IRQ1将触发 EC 读取事件、在我们的寄存器中、PORT2中断事件是否单独发生?
    它们是否需要清除两个端口的中断事件? 它们如何区分两个端口事件?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、如果使用 ADCIN2的设置0、则从器件地址0x20读取将告诉您端口1上的中断、从器件地址0x24读取将告诉您端口2上的中断。 它们将需要检查和清除两个端口上的中断。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eric。