This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:针对天线的 ESD 保护

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TPD1E0B04, TPD1E1B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767380/tpd1e0b04-esd-protection-for-antenna

器件型号:TPD1E0B04
主题中讨论的其他器件:CC1310、TPD1E1B04

您好!

我正在使用频率为433MHz 的 CC1310。  

在我的设计中、我有外部天线、我想为此提供 ESD 保护。

我是否可以在 SMA 连接器和射频匹配电路之间使用 TPD1E0B04实现天线 ESD 保护。

如果是、那么我需要考虑 TPD1E0B04 IO 电容来调整我的射频匹配电路  

如果否、请建议替代器件号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该频率相对于 ESD 二极管而言非常低。 如果这是工作频率、我建议使用 TPD1E1B04。