This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD08:产品说明书混淆

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD08, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775134/sn65hvd08-confusion-about-datasheet

器件型号:SN65HVD08
主题中讨论的其他器件: THVD1550

大家好、我在下面有关于 SN65HVD08数据表的问题。

  • 在数据表 P5表6.6、10中、驱动器使能时间为55ns/6uS。 我找不到图3和图4。 请帮助我分享该规范的含义。
  • 如果我想将数据发送到485总线、我将使 DE=1、RE=0、   当 FPGA 向总线发送数据时、我应该延迟多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    感谢您指出这一点。 有关缺失的图、请参阅 THVD1550数据表上的图14和图15。 在您的情况下、由于接收器处于开启状态、因此延迟为55ns。 您将看到6uS 的唯一情况是在禁用 TX 和 RX 的情况下启用器件。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某些应用中、客户将 DE/RE 连接在一起、这意味着他们需要始终延迟6 us。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    这是一个好问题。 由于 TX 或 RX 交替工作、器件将不会进入禁用模式。 因此、您不会看到6us 延迟、这是器件退出禁用模式所需的延迟。 请告诉我、这对您来说是否仍然有意义。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的回答。 但当我设置 DE=RE=1时、接收器被禁用。 这是禁用模式、对吧? 我认为在向总线发送数据之前、我们仍然需要6us 的延迟。 我不清楚您所说的禁用模式是什么意思。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    很抱歉、我没有清楚说明。  通过禁用模式、我意味着 TX 和 RX 都被禁用。 在这种情况下、该器件会关断大部分电路以节省功耗。 如果 de=re=1、则 TX 打开、器件仍处于活动状态。 请告诉我这是否合理、或者您有更多问题。

    此致、

    Hao