This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP83TC811SEVM:DP83TC811SEVM#39;s 通信问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762113/linux-dp83tc811sevm-dp83tc811sevm-s-communication-issue

器件型号:DP83TC811SEVM
主题中讨论的其他器件: DP83TC811

工具/软件:Linux

大家好、

我是广州的 FAE、现在客户 Gosuncn 正在使用 DP83TC811SEVM 评估 DP83TC811S。

客户的情况如下所示:

在 T-box 项目中使用了 Mac 接口 SGMII。 该平台是 Qualcomm 的9x07。

2、TI.com 上的 Linux 驱动程序已经使用、处理器可以与 DP83TC811通信。

https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/net/phy/dp83tc811.c

该系统使用两个 DP83TC811SEVM 和两个 MDM9607平台进行构建。


5、Ping 测试可以通过、如下所示、但客户反馈两个平台之间的通信不正常。



我的问题如下所示:

通过 Ping 测试是否表明寄存器和 phy 驱动程序正常?

2.请您解释为什么沟通不好?

3.是否有任何有关该软件的培训材料? 我们公司的任何人都可以提供这种帮助? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于第5项、需要纠正某些问题、 两个平台之间的 Ping 测试 无法通过。 通过的 Ping 测试用于环回 ping 测试。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    软件支持通常由分发 Linux 的公司来处理。 在本例中、这似乎是 Qualcomm。

    如果 MDIO 正常工作、并且 PHY 报告链路已启动、则硬件正常。

    Ping 测试不是一个很好的测试、因为如果 Linux 配置不正确、它将不起作用。

    如果使用 SGMII、还应查看寄存器中的 SGMII 自协商完成位。 如果该位不为1、则 SGMII 无法正确解析。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是开 oxinxing 公司的一名员工、在本例中 MDIO 确实工作正常、但当我使用两 根导线连接两个器件时、PHY 报告 NOLINK。

    我们现在应该怎么办? 请给我们一些建议。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    感谢您的回复。
    我们已检查 SGMII 自协商结束位、其值为0、SGMII 未正确解析。

    由于客户使用 SGMII Mac 连接且 DP83TC811SEVM 的默认状态满足此要求、因此该寄存器保持默认状态。 我已检查硬件链接、它正常。 MDIO 也可以正常工作。 但 ping 测试无法通过。

    请问在这种情况下、是否应该另外配置寄存器中的任何一个? 或者问题是否来自 Linux 驱动程序? 非常感谢。

    此致
    陈家涛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    您如何检查链接? 是否使用 MDIO 寄存器0x1位[2]状态?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是两个演示器件:
    第一个器件:
    /# ifconfig eth0
    eth0 Link encap:ethernet HWaddr 00:80:48:BA:D1:30
    iNet addr:169.254.4.1 Bcast:169.254.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr:fe80::280:48ff:feba:D130/64范围:链接
    运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
    RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:10错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:794 (794.0 B)
    中断:108

    第二个器件:
    /# ifconfig eth0
    eth0 Link encap:ethernet HWaddr 00:80:48:BA:D2:31
    iNet addr:169.254.4.1 Bcast:169.254.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr:fe80::280:48ff:feba:d231/64范围:链接
    运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
    RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:12错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:940 (940.0 B)
    中断:108

    第一个器件的 bridge0 IP 地址为192.168.225.11、第二个器件的 IP 地址为192.168.225.22、但我们无法相互 ping 通、是否有任何方法可以实现
    找出问题所在?

    我很困惑…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    PHY 报告链接已启动、IP 地址可以自动获取、因此我认为硬件正常。
    但现在 Ping 测试无法通过。 我已检查寄存器0x1、其值为0x61。
    0x1[2]=0表示链路未建立,您能告诉我‘link’是指软件链路还是硬件链路?
    0x1[3]=0表示器件无法执行自动协商、但 DP83TC811SEVM 上的 LED1跳线确实设置为自动模式、您能告诉我这种现象的原因吗?
    非常感谢。
    此致
    陈家涛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    PHY 报告链接已启动、IP 地址可以自动获取、因此我认为硬件正常。
    但现在 Ping 测试无法通过。 我已检查寄存器0x1、其值为0x61。
    0x1[2]=0表示链路未建立,您能告诉我‘link’是指软件链路还是硬件链路?
    0x1[3]=0表示器件无法执行自动协商、但 DP83TC811SEVM 上的 LED1跳线确实设置为自动模式、您能告诉我这种现象的原因吗?
    非常感谢。
    此致
    陈家涛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    100Base-T1器件不支持自协商。 根据 IEEE 标准、自动协商不存在。

    如果0x1[2]= 0、则不会在主从 PHY 之间建立硬件链路。

    必须将 EVM 的1个设置为从站、将1个 EVM 设置为主站。 如果两者都处于自动模式、则当主器件通电并连接到从器件时、链路将出现。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    感谢您的回复。
    两个 EVM 都处于自动模式、一个处于从模式、另一个处于主模式。
    由于0x1[2]=0、我想知道、如果'HW Link'意味着两个 PHY 之间的 TRD_P 和 TRD_N 的链路? 它是否包含 PHY 和 MAC 之间的链路?
    非常感谢。

    此致
    陈家涛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    来自寄存器0x1的链路状态介于通过电缆传输的2个 PHY 之间。

    此致、