This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:时钟源应用

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766867/sn65dsi84-q1-clock-source-application

器件型号:SN65DSI84-Q1

大家好、

           
我们使用 SiT8924BE-22-18E-25.000000000E 有源晶体振荡器作为电路中的时钟源。

下图显示了 AEC-Q100振荡器的 tr、tf。



我们想知道使用这个预定义晶体振荡器作为 SN65DSI 84的时钟源是否可行。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    您的振荡器的上升/下降时间似乎超出了我们数据表中列出的建议运行条件的规格。 因此,我们不能真正评论其运行的可行性,只能建议您使用符合规格的振荡器。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

               您对此应用有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    我们的产品系列中没有晶体振荡器、因此遗憾的是、我不熟悉这些振荡器。 在这方面,我唯一的建议是找一个符合 DSI84规格的振荡器。

    此致、
    I.K.