This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:TCAN332DCNR

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774571/tcan332-tcan332dcnr

器件型号:TCAN332

您好、先生、

  我正在开发一个系统并使用 CAN 协议进行通信。 我必须在单个 CAN 总线中驱动144个节点 我选择了 CAN 收发器部件 TCAN332DCNR。 根据所做的分析、此部件无法驱动144个节点。 因此、我在路径中使用 CAN 中继器。 从 ON Semiconductor 选择的器件为 AM苏-42770。  

请找到所附的方框图

我对该界面有一些疑问:

 TCAN332DCNR 的电源电压为3.3V、CAN 中继器的电源电压为5V。 这是否兼容、或者我必须在两者之间使用电平转换器。 请确认?

2.您能否建议从德州仪器提供一个端口来替换所选的 CAN 重新发送器 AM苏- 42770 ?

此致

Anuraj NK

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuraj、

    TI 的3.3V CAN 收发器的设计方式是、它们能够在与5V CAN 收发器相同的总线上工作、也能够与5V CAN 中继器一起工作。 无需转换器。

    如果您想走这条路、TI 的产品系列中也有5V CAN 收发器。 接收器输入电阻相同、因此漏电流引起的节点限制在技术上是相同的。

    遗憾的是、TI 没有任何 CAN 中继器产品。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj:

    除了 Eric 的评论之外、虽然 TI 目前还没有提供专用中继器 IC、但标准 CAN 收发器可以与外部逻辑电路相结合、以实现此功能。 对于示例实施、您可以查看此参考设计:

    www.ti.com/.../TIDA-01487

    此设计还引入了电隔离、但同样的原理也适用于非隔离应用。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。