This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:USB 3.0摄像头无法正常工作

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764006/tusb1002-usb-3-0-camera-doesn-t-work

器件型号:TUSB1002

您好!

我们有一个 USB 3.0摄像头、当我们将其连接到定制板时、它不会显示任何图像。我们没有任何示波器可以测量眼图。 并使用220k 电阻器和330nF 进行了校正。 |当我们连接设备时,它会错误地连接到 USB2.0。  

这是原理图:

系统连接:  

笔记本电脑<= USB 3.0 1.8m 电缆=>自定义板 、带 TUSB1002 <= USB 3.0 1.5m 电缆=>摄像头  

我们提供了一个2GSps 示波器。 如何测量 USB 3.0信号线以检查 IC 是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganea

    您将220k 下拉电阻器放置在何处?

    另请考虑从 TUSB1002迁移到 TUSB1002A。 如果改为220A、则不再需要外部220k。

    原理图看起来正常、您的 EQ、CFG、MODE、SLP_S0设置是什么? 调整设置的最佳方法是查看10G USB 信号、但需要更高带宽的示波器。

    您能否在 TUSB1002的两侧探测 TX、是否至少看到 LFPS 信号? 如果您看到 LFPS 信号、请尝试使用更短的 USB 电缆来查看它是否是信号完整性问题。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LFPS 信号显示在 TX 线上的示波器上、如下所示:  

    MODE 引脚悬空  

    SLP_S0引脚悬空  

    EQ on 16设置和 CFG on 12设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganea

    LFPS 信号的最小值为10MHz、最大值为50MHz、这看起来更像是 RX_DETECT、而不是 LFPS、这意味着 TX 不会看到远端 RX 端接。 您测量的是 TX 的哪一侧?

    eq 为16是最大均衡器、您可以对信号进行过度均衡、请将 EQ 调到较低的设置。但让我们确保在关注 EQ 调优之前可以看到连接。

    您将220k 下拉式端接放在何处?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 David 的帮助。 我们已将芯片更改为 TUSB1002A、现在电路工作正常。