This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:不带 MCU 的介质转换器

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765310/dp83869hm-media-converter-without-mcu

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

根据  下面介质转换器的方框图、 没有到 MAC/MCU 的连接。

是否可以在不使用 MCU 的情况下将 DP83869HM PHY 芯片用作100Mbps 和1000Mbps 的媒体转换器?

谢谢

此致、

耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    DP83869HM 支持托管介质转换器模式、需要 MAC 连接。 数据表的第9.4.7节介质转换器模式包含有关需要通过 MAC 进行哪些寄存器设置的信息。 方框图将在下一个数据表修订版中更新。 感谢您的指出。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的回答。

    根据评估板的用户手册(snlu237.pdf)、MDIO 信号需要用于管理模式。 我们是否还需要在 DP83869和 MCU 之间连接 RGMII 信号以检测 RJ45速度模式并 更改光纤接口(100BASE-FX/1000BASE-FX)的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次阅读数据表、我认为 DP83869HM 无需 MAC 连接即可进入介质转换器模式。 介质转换器产品可能需要 MAC、具体取决于应用。

    如果介质转换器模式需要 MAC 连接,请提供方框图。

    另请确认 DP83869HM 可使用9.5.1节和相关表9-18中讨论的自举配置作为"非托管"介质转换器模式运行。

    谢谢你
    肖恩