请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件: DP83869
您好!
根据 下面介质转换器的方框图、 没有到 MAC/MCU 的连接。
是否可以在不使用 MCU 的情况下将 DP83869HM PHY 芯片用作100Mbps 和1000Mbps 的媒体转换器?
谢谢
此致、
耶什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.