This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:将 i.MX6 LVDS 显示桥接器(LDB)连接到 LMH0340

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767120/lmh0340-interfacing-i-mx6-lvds-display-bridge-ldb-to-lmh0340

器件型号:LMH0340

我需要从 NXP/Freescale i.MX6四核处理器生成720p HD-SDI 输出。

由于 i.MX6本身不输出 HD-SDI、我本来打算使用 i.MX6内的 LVDS 显示桥(LDB)来驱动 LMH0340 HD-SDI 串行器。

然而、i.MX6 LDB 输出4位数据+时钟、而 LMH0340预计输出5位数据+时钟。

我在其他地方找到了一个答案、建议 LMH0340的第5位可以简单地绑定为零、但这将在数据流中进行编码、并且必须在远端进行管理

遗憾的是、我无法控制将直接连接到 HD-SDI 监控器的链路的远端。 因此、我担心这可能在视频图像中产生的任何伪影。

您能否告知我如何成功地将此器件与 i.MX6结合使用、或建议更适合的其他器件? 我还有-40°C 至+85°C 的工作温度要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    由于您无法控制远端接收器、因此很遗憾、i.MX6处理器无法用于此应用。 如您所述、数据会变得杂乱、您无法控制远端监视器。 我们唯一的潜在解决方案是在您的 i.MX6处理器上使用 FPGA、如下所述。 以下是此应用的不同 FPGA 和示例 IP 的链接:
    www.ti.com/.../broadcast_video_serdes_ip

    此致、Nasser