This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:DS110DF111 SigCon Architect 和器件

Guru**** 2927740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767031/ds110df111-ds110df111-sigcon-architect-and-the-device

器件型号:DS110DF111

您能否在  SigCon Architect GUI 中阐明 RPBS 生成器配置?

这个部分似乎包含了对信号路径的其它部分的控制、而不仅仅是 RPBS 发生器?

您是否还可以阐明  本节中复选框"Loopback Input A"和" Loopback Input B"的功能?

这两个通道都存在、因此"回送"问题更加令人困惑。

从器件的方框图可以得出结论、 "环回输出" MUX 的输出可选择来自原始数据或重定时数据

但不清楚如何选择将使用哪一个?

从方框图可以得出结论、无法将 PRBS 发生器的信号反馈回器件、但选择" Free VCO running? 当 PPBS 发生器被选为输出信号源时,复选框 变为绿色,表示 在其自己的通道中接收到来自 RPBS 发生器的信号?

这不会累加。

请详细说明。

谢谢你。

Andrzej Hadas

AZ-COM 公司

925-254-5400

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0523.DS125DF111-PRBS-Gen-OUTA.cfgHiAndrzej,

    对于 PRBS 生成、我强烈建议使用低级寄存器选项卡并设置寄存器、如数据表的表19或表20中所述。 PRBS 生成功能仅限于表19和20。 这是我使 PRBS 发生器正常工作的唯一方法。 为了节省您的一些时间、我已经捕获了 VCO 自由运行模式的寄存器设置、并将副本附加到了此 E2E 主题。 请注意、在 VCO 自由运行模式下、频率不精确、可能会因器件而发生变化。 表19是获得稳定输出时钟的更好方法。

    此致、Nasser