This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:I/O 有时会加电至低输出状态、而不是默认为高电平

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776901/pcf8575-i-o-sometimes-powers-up-into-a-low-output-state-instead-of-a-high-as-a-default

器件型号:PCF8575

此器件上的 I/O 有时会加电至低输出状态。 我在所有 Pxx 引脚上都有10K 上拉电阻器。 并非所有设备都显示问题。 目前、11个器件中有2个显示此问题。

在其中一个装置端口上、P10和 P12在加电时失败低电平、可能会有2%的时间。 另一个单元通常只有 P10故障。 所有 GPO 引脚上都使用相同的10K 上拉电阻(驱动高阻抗输入)。

软件不能作为此设计的权变措施、因为关键 I/O 由默认输出"1"设置。

该器件已正确旁路、+3.3V VCC 电源轨为干净电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    听起来内部寄存器未正确初始化、这表明上电复位功能存在问题。 这可能是某些 VCC 斜坡曲线导致的。 您能否确认您的 VCC 斜坡行为是否符合器件数据表第10.1节中列出的指南?

    此致、
    最大