This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:SN65HVD234

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761925/sn65hvd234-sn65hvd234

器件型号:SN65HVD234
主题中讨论的其他器件:TCAN334

您好、Michael、

已阅读 CAN 收发器 SN65HVD234DR 的文章和数据表、工作电压@3.3V、我的问题 -这个器件在 输出线路上有主导超时(DTO)保护吗? 我的申请要求在 Airborne 使用时满足 ARINC825。  。  

如果没有、您建议使用引脚对引脚兼容收发器 (8引脚 SOIC)。

谢谢

Sadat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sadat、

    遗憾的是、SN65HVD234中没有主计时功能。 TCAN334是您可以考虑在3.3V 电压下运行的备选器件。 不过、请注意、该器件在 CANH/CANL 线路上支持的绝对最大电压范围内的限制要小一些。 我不确定这对于 ARINC 825实施是否会有问题。 如果5V 电源轨可用、则 TCAN1042V 将是另一种选择。 (如果向"VIO"端子施加3.3V 电压、则该器件可与3.3V 逻辑连接、但"VCC"端子仍需要5V 电压。)

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max、

    请您澄清为什么 TCAN334具有低得多的+/-14V 总线引脚故障保护。 这对于 TVS 钳位电压而言非常低。

    在此阶段、我仅考虑3V3。  

    谢谢

    Sadat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sadat

    很抱歉我不在办公室时耽误了我的时间。 较低的电压范围是为了实现较小的总体尺寸(因为该产品采用 SOT-23封装型号)、同时仍保持高瞬态抗扰度水平(特别是 IEC 61000-4-2 ESD 保护)而进行的权衡。

    最大