This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:SN65LVDS93A 的应用审核

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A, DS90CF388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774221/sn65lvds93a-application-review-of-sn65lvds93a

器件型号:SN65LVDS93A
主题中讨论的其他器件: DS90CF388DS90C3202

大家好、

我的客户希望使用 SN65LVDS93A 对来自 FPGA 的 SPI 信号进行串行传输。

应用图如下所示:

数据速率约为100MHz、SPI 信号和时钟来自 FPGA GPIO。

电压电平为 CMOS3.3和 CMOS1.8或 LVDS

因此、有几个问题需要您的支持:

器件能否支持 SPI 信号的发送?

2.他们是否可以使用 FPGA GPIO 为器件生成时钟? 输入时钟是否有任何限制?

3.他们需要2m 电缆来传输数据,您能不能帮助 推荐电缆类型?

4.请帮助查看 DS90C302是否支持接收器应用?

4个 LVDS 输出之间的延迟有何不同?

Lacey

非常感谢!

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    1.是的
    如果频率为100MHz、则需要使用 SPI CLK 作为 SN65LVDS93A 的输入时钟。
    3.屏蔽式 Cat -5/-6/-7应该可以正常工作。
    4.是的。 但是、如果他们现在确定频率为100MHz、则可以考虑使用 DS90CF388、因为它比 DS90C3202更易于使用。
    最大200ps

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    非常感谢您的回复!
    对于输入时钟、我有几个问题。
    我已经与客户进行了检查、SPI 时钟将为10MHz、64MHz 和122.88MHz。
    例如、如果我使用 SN65LVDS93A 发送122.88MHz SPI 时钟、那么 SN65LVDS93A 的输入时钟是否准确为122.88MHz?
    2.如果问题1的答案是肯定的。 他们能否使用 FPGA GPIO 为 SN65LVDS93A 的时钟输入生成122.88MHz、或者必须为 SN65LVDS93A 使用 SPI 时钟?
    输入时钟和输入数据速率有何要求? 如果输入数据速率为122.88MHz、则输入数据和输入时钟之间的最大频率偏差是多少?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    在这种情况下、您应该将 SPI 时钟连接到输入时钟。
    2.见上文。
    3、我们没有这一要求的规格、因为我们假定输入时钟和数据来自同一个源并且是同步的。 它们的应用也应该是这种情况(输入数据与 SPI CLK 同步并来自同一个源)。

    此致、
    I.K.