This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:眼图模式与放大器;互操作性测试失败

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BPHPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766463/tusb4020bi-q1-eye-pattern-interoperability-test-failed

器件型号:TUSB4020BI-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB4020BPHPEVM

您好、先生、

紧急!! 我使用 TI EVM "TUSB4020BPHPEVM"进行 USB-IF BC1.2测试并解决一些问题(眼图模式和互操作性测试失败)。

我们可以微调(功率驱动器级别或时序)吗? 请提供哪个寄存器或如何 通过 TUSB4020B 调整均衡器?

此致、

Driscoll

e2e.ti.com/.../TUSB4020-EEPROM.pdfe2e.ti.com/.../DUT072_5F00_USBA-Port.pdfe2e.ti.com/.../DUT_5F00_S_2D00_EVB_2D00_0124.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 DUT072_USBA Port.pdf 中-我不明白为什么眼图失败。 测试设置是什么? 您能否以 tsv、csv、bin、WfM 或 TRC 格式提供来自探测器的测试文件?

    什么是互操作性故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请参考随附的文件。

    e2e.ti.com/.../DUT001_5F00_241.pdf

    谢谢~

    此致、

    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送测试设置的照片或图纸。 眼睛噪音异常大。

    此致、
    JMMN