This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB953-DS90UB954

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775012/ds90ub954-q1-ds90ub953-ds90ub954

器件型号:DS90UB954-Q1

您好!

使用 ds90ub953+ds90ub954的客户、CMOS 的输出为1080p30或4M30、在 ds90ub953+ds90ub954之后、通过采集 CPU、帧速率始终为10。 请给我一些建议吗?  

 此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kailyn、
    请客户检查954 CSI 发送设置的初始化:在寄存器0x1F 中、客户必须选择 CSI 发送器串行速率(Mbps)。 在寄存器0x33中、客户必须初始化通道数并启用 CSI TX。
    谢谢、
    Vishy