This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:DS90CF384A 用于

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF364A, DS90CF384A, DS90CF364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776543/ds90cf384a-ds90cf384a-for

器件型号:DS90CF384A
主题中讨论的其他部件:DS90CF364ADS90CF364

您好!

我的客户打算使用 DS90CF384A 转换18位 RGB TFT 面板,可以这样做吗?我应该考虑 使用 DS90CF364A 或 DS90CF364 ?

请参阅以下电路连接以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    364A、364、384A 中的任何一个都可以工作。 在384A 上、您将不会在 ROUT21-ROUT27上进行任何切换。

    如果使用364、364A 、封装尺寸小于384A;56 TSSOP 与48 TSSOP。

    如果使用384A、364A、则 PCLK 输出为50%占空比 、而不是非"A"版本