This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:带有 DP83822的 AM335x

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, AMIC110, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774631/am3352-am335x-with-dp83822

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: AMIC110DP83822I

您好!

我们基于 AM3352的应用将使用 DP83822作为以太网 PHY (CPSW)。
以太网电阻器搭接有点混乱。

除了 ICE 电路板、我们找不到 EVM 来参考 AM335x + DP83822原理图。
对于 AMIC110 ICE、用户指南提到软件应关闭内部拉电阻器
以防止 AMIC110内部拉电阻器干扰以太网 PHY 的自举。

在我们的应用中、AM335x 和 PHY 将同时上电
因此、在软件中很难控制 AM335x 内部拉电阻器。

因此、如果我们可以添加外部电阻器来克服内部拉电阻、
请告诉我们、对于外部拉电阻器的值是否有任何建议
可用于克服 AM335x 以太网相关引脚的内部拉取问题。
如果有任何 AM335x + DP83822 (CPSW 模式)的参考原理图、将会非常有帮助。

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、

    由于 PHY 和处理器都有内部拉电阻器、因此我很难直接为您提供一个电阻器值。 数据表中列出了 DP83822自举引脚的内部电阻值。 一些引脚具有50kOhm 上拉电阻器、而一些引脚具有9kohm 下拉电阻器。 您需要在 AM335X 数据表/参考手册中查看处理器的内部拉电阻器。 根据 PHY 和处理器的内部电阻器组合、您可以选择外部拉电阻器以将 PHY 设置为所需模式。
    DP83822I 数据表的表10列出了每个自举模式的目标电压范围。 在计算外部电阻器值时使用该表。

    由于建议禁用处理器的内部拉电阻器、因此可以通过依赖 PHY 的内部电阻器来简化设计。

    此致
    Aniruddha