This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:1.8V 85MHz LVDS 通道链路路线图请参见

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A, DS90CR287, DS90C189-Q1, SN75LVDS83B, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776805/sn65lvds93b-1-8v-85mhz-lvds-channel-link-road-map-consult

器件型号:SN65LVDS93B
主题中讨论的其他器件:DS90CR288ADS90CR287DS90C189-Q1SN75LVDS83BSN65LVDS93A

你(们)好。 我的客户希望将 DS90CR287/DS90CR288A 替换为1.8V 电源、因为他们的 FPGA 更改为1.8V 电源。 其要求 如下、

  • 1.8V 电源;
  • 28位至4并行
  • 支持20至85MHz 移位时钟

我们是否有任何器件可支持上述规格? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    他们可以为此应用使用 DS90C189-Q1。 但请注意、此器件的最低频率为25MHz、因此并不完全满足其所有要求。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。 感谢您在这里的帮助/我查看此器件的数据表。 我有以下问题、
    1、为什么在单像素输入中、位20到位18由 DE、VS、HS 放置? 如何将位20上的数据恢复到位18?将位20连接到一起?
    2.我们是否有任何可与 DS90C189-Q1搭配使用的接收器?
    我想 SN75LVDS83B 也可以用于此应用、但没有合适的接收器? 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    好的一点、SN65LVDS83B 也可用于此应用、由于其频率范围更宽、因此可能是更好的选择。 我忘记了它具有1.8V/3.3V 配置选项。 您还可以考虑使用 SN65LVDS93A 实现更宽的工作温度范围(-40至85C)。

    对于接收器、您可以使用 DS90CR288A。 请注意、它的 LVTTL 输出为3.3V。

    关于您的第一个问题、为了方便起见、这些位被标记为用于 LVDS 显示中的 DE、VS 和 HS。 不过、您可以根据需要映射这些输入、只需注意串行 LVDS 通道上每个位的输出是固定的。 您可以查看此应用手册的第1节以了解有关映射的更多详细信息: www.ti.com/.../snla014a.pdf

    此致、
    I.K.