This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:测试工具

Guru**** 2929110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767003/tcan1042h-test-tool

器件型号:TCAN1042H

你(们)好,先生  

如果我们的生产线想要购买用于验证 TCAN1042的工具  

拥有您建议的任何工具(如下所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我们在 TI 实验室中使用的一个很好的产品系列是矢量 CAN 仿真器产品系列。 它们与您链接的内容类似、可在 此处找到

    如果您正在寻找一种更简单的方法来测试 CAN 物理接口、您可以向我发送电子邮件、然后我将发送一份演示文稿、其中提供了一些相关的基准说明。

    此致、