This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:D+是否连接到 DM、D 连接到 DP、如下所示

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766994/ts3usb221a-whether-the-d-connect-to-dm-d-connect-to-dp-as-below-is-ok

器件型号:TS3USB221A

大家好、

我们需要检查 D+是否连接到 DM、D-connect 到 DP、如下所示。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    DP 和 DM 连接正常。

    谢谢
    David